This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5851EVM:此器件需要满足什么要求? (ADSDeSer-50EVM 或 TSW1400EVM)? 是否有更新的版本?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1392326/afe5851evm-what-is-required-alongside-this-part-adsdeser-50evm-or-tsw1400evm-are-there-updated-versions

器件型号:AFE5851EVM
Thread 中讨论的其他器件:AFE5851

工具与软件:

您好!

我们的团队最近购买了 AFE5851评估板进行测试、我浏览了数据表、发现评估板旁边需要标题中所列的解串器。 这两个电路板是否是用于此目的的唯一选项? 它们似乎都不再生产。

谢谢!

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、两个 采集卡都已过时。 当前没有其他采集卡。 我想问您要在 EVM 上测试什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它的主要用途是超声波测试。 我不熟悉电路板用于对数据(LVDS)进行序列化的协议、因为这是我们第一次使用这样的 EVM。 您是否知道任何替代电路板、或者最好还是二手尝试找到这两款电路板中的一款?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    协议在数据表中有说明。 即使您获得 TSW 采集卡,他们使用的 FPGA 也是过时的。 因此您的系统不能使用相同的 FPGA。 相反, 我建议直接开始构建您的系统.  

    我看到一些网站仍然有它. 您可以在那里尝试一下。

    https://octopart.com/tsw1400evm-texas+instruments-22269695