This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102QML-SP:关于/CS 引脚。

Guru**** 2458600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1393823/adc128s102qml-sp-about-the-cs-pin

器件型号:ADC128S102QML-SP

工具与软件:

你好。

我正在考虑使用下拉电阻器将/CS 引脚固定为低电平。 使用它是否会有任何问题?

如果不存在问题、建议使用多少欧姆的下拉电阻器? 请告知我。

谢谢。此致、

Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    不应下拉/CS、因为它在空闲状态下为高电平并为低电平有效。 /CS 通常不会被拉高或拉低、因为控制器使用推挽晶体管将信号驱动为高电平和低电平。 在某些情况下、该引脚会被上拉。 如果选择使用上拉或下拉电阻、则10k Ω 或更高的值很常见。

    此致、
    Joel