This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142-Q1:I2C 通信丢失检测

Guru**** 2821375 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7142-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1393773/ads7142-q1-i2c-communication-loss-detection

器件型号:ADS7142-Q1

工具与软件:

TI 团队:

您会建议使用哪种技术对 ADS7142-Q1器件实现 I2C 通信丢失检测?
从数据表寄存器表中、我无法得出哪一个寄存器字段最适合这一点... 因为它们都具有0h 默认值。


请告诉我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piotr:

    ADS7142-Q1没有 用于检查 I2C 通信状态的特定功能或寄存器。 不过、应该可以通过从 AUTO_SEQ_CHEN 寄存器开始读取来测试通信、因为其值默认为0x3。

    此致、
    Joel