This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL040:TI 是否具有与 AD9231类似的规格?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4222, ADC12D040, ADC12DL040, ADC3643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1392568/adc12dl040-does-ti-have-similar-spec-like-ad9231

器件型号:ADC12DL040
主题中讨论的其他器件:ADC12D040、 、ADS4222、 ADC3643

工具与软件:

嗨、团队:

TI 是否有类似 AD9231的规格?  ADC12DL040或 ADC12D040?  

但 INL 和 DNL 比 ADC12D040更差。  您是否有更好的解决方案? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy、我们有几个 可以考虑的选项:

    ADS4222 (12b、2ch、65MSPS):典型 DNL 与 AD9231相当、但限制更高。 INL 优于 ADC12Dx040、但不如 AD9231。

    ADC3643 (14b、2ch、65MSPS):就 LSB 而言、DNL/INL 高于 AD9231、但由于这是一个14位 ADC、因此 LSB 比12位 ADC 小4倍。