This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:ADS54J60

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1384807/ads54j60-ads54j60

器件型号:ADS54J60

工具与软件:

您好!

P/N:ADS54J60 (数据速率高达10Gbps 的 JESD204B 串行接口)

 

我们将使用 ADS54J60 IC IBIS 模型进行信号完整性检查、但我们无法从 IBIS 模型输出中获得超过1000MHz 的频率。

 

请建议如何对高达10Gbps 的信号完整性进行仿真、如果您有正确的 IBIS 模型、请分享。

 

链路频率高达10Gbps。

此致、

Nanjegowda D R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nanjegowda:

    器件网页上发布了一个 IBIS AMI 模型。 您也试过这个吗?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查找以下 ADS54J60 IBIS 模型信号完整性仿真错误消息。

     请建议如何解决此问题。

    此致、

    Nanjegowda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nanjegowda:

    我需要检查设计。 请给我几天时间、以便就如何支持与您联系。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在进一步了解这一点后。 您是否已将文件夹正确提取到 ADS 中以运行仿真?

    它看起来不像您已从提供的视图中完全解压了 zip 文件。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我们再次下载了 IBIS 模型和仿真结果。

    尽管我们仍然面临仿真错误、但请找到以下误差快速发生。   

    工具名称: Mentor Graphics (Hyperlynx)

    版本: VX2.10

    此致、

    Nanjegowda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    正在等待对方的回复

    此致、

    Nanjegowda