This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1210MB-EVM:固件擦除导致的连接问题

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1210, AMC1210MB-EVM, LM3S811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1391540/amc1210mb-evm-connection-issue-due-to-erased-firmware

器件型号:AMC1210MB-EVM
主题中讨论的其他器件:AMC1210、、 LM3S811

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我公司最近购买了 AMC1210 IC、我们很难使其在设计中正常工作。 为了确保 AMC1210符合我们的需求、我们收购了 AMC1210MB-EVM 评估板、以在可靠和可信的硬件上测试 IC。

遗憾的是、有一个错误:我在不考虑后果的情况下、擦除了评估板上 LM3S3738 MCU 的闪存、打算在该 MCU 上进行开发。 因此、我现在无法连接到 AMC1210EVM 软件、因为相应的固件不再运行。

您能否提供 AMC1210MB-EVM 的固件、或者将我指定给可以获取固件的来源?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seba:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  跟踪这些文件需要花费一些时间、即使这样、您也可能无法对 EVM 重新编程。  请给我一两天的时间来为你研究这件事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 我期待您能提供任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seba:

    很抱歉耽误你的时间。  AMC1210MB-EVM 实际上使用了 EKK-LM3S811套件通过 JTAG 接口对固件进行编程。  不再提供 Stellaris LM3S811评估套件、我不知道有任何替代方法来完成电路板重新闪存短路的问题、即将其返还给我们的制造工厂。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾听到这个消息。 不过,感谢您的帮助。