This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430-Q1:稳压器评论

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1393310/tps560430-q1-regulator-review

器件型号:TPS560430-Q1

工具与软件:

e2e.ti.com/.../1538.5V_2C00_600mA-Reg.pdf
 我已附上一个输入电压为12V、输出电压为1.5V 且额定电流为600mA 的原理图设计。
 是否有人可以确认设计是否正确或是否需要进行任何更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandhiya:

    设计看起来不错。

    谢谢!
    Andrew