This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC122S085:我们是否具有 EVM 和放大器;噪声性能?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC122S085, DAC7811, DAC63002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1393290/dac122s085-do-we-have-evm-noise-performance

器件型号:DAC122S085
主题中讨论的其他器件: DAC7811、 DAC63002

工具与软件:

TI 人好

我们是否有 DAC122S085 EVM?

客户希望评估此芯片的噪声性能。

应用为医疗-超声波图像- TGC 电路。

您能否对 DAC122S085和 DAC7811之间的噪声比较发表一些看法。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:  

    对于新设计、我们推荐使用 DAC63002而不是  DAC122S085。

    现在请回答您的问题:

    我们将 EVM 用于该器件的4通道版本: https://www.ti.com/tool/DAC124S085EVM

    4通道版本应该适合噪声测量、但这些器件是 P2P、因此您也可以换用  DAC122S085的 EVM 上的器件。

    DAC 本身产生的噪声仅是由于电阻梯和输出放大器的热噪声所致。 这两者都很小、因此 VREF 噪声将占主导地位。 我没有输出放大器噪声的技术规格、但是热噪声可以根据~Ω 60kΩ 电阻梯电阻来计算。

    DAC7811是 MDAC、其噪声也将主要由 VREF 决定。 该器件的输出缓冲器是外部的、因此产生的噪声将取决于外部器件的特性。 同样、存在两个10kΩ 电阻器(等效阶梯电阻和 RFB 电阻)产生的热噪声。  

    此致!

    Katlynne Jones