This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8822:满量程计算和电阻器容差

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1394150/dac8822-full-scale-range-calculations-and-resistor-tolerances

器件型号:DAC8822

工具与软件:

您好! 在尝试确定 DAC8822的满标量程时、我注意到数据表显示"R-2R 电阻梯提供了一个独立于代码的负载阻抗到5kΩ±25%的外部基准"。 这是否意味着 DAC 的满量程输出在 芯片间可能有高达±25%的变化? 假设基准电压为5V、这意味着我们可以获得± 0.8mA ± 1.3mA 之外的任何位置的输出 ? 数据表还指出 RFB 可以在8K-12k (容差为 ± 20%)之间。 这些差异在不同芯片之间的一致性有多大、我可以采取什么措施来确保输出获得一致的满量程? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    虽然基准看到的电阻梯的总阻抗可以变化25%、但电阻梯与其自身匹配良好。 因此、就 TIA 的输出电压而言、代码间的变化和满量程误差将不是25%。 我们在产品说明书中共享精度和满量程误差规格。

    RFB 还与电阻梯的等效电阻良好匹配、因此如果该电阻不对 TIA 的 DAC 输出电压产生影响、则可达到25%的容差。 如果您使用外部 RFB、则25%的阶梯容差将产生更大的影响。

    此致!

    Katlynne Jones