This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08EVM:ADC 评估软件崩溃

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1393621/ads114s08evm-adc-eval-software-crashes

器件型号:ADS114S08EVM

工具与软件:

在运行"适用于 Δ-Σ ADC 评估软件的分析引擎"时、"Delta-Sigma ADC 评估软件"将突然停止工作。

这种情况在连续多次收集数据后发生、随后 "Delta-Sigma ADC Evaluation Software"主窗口将关闭、而"Analysis Engine"窗口保持打开状态但无法正常工作。 左下角的消息将显示"Starting data collection...(正在开始数据收集...)" 当消息变为"Connected to the main app"时、 就绪..." 主应用程序也会关闭。

进一步尝试收集数据会导致"开始收集数据..." 然后返回到"连接到主应用程序"。 就绪..." 而且窗口中实际上未记录任何新数据(仅为0V)。

我列出了下面的寄存器设置、EVM 参数是4.096MHz 的时钟频率、5V 的 Vref 以及16个样本。 所有样本的记录都是在 A0连接到2.5V (来自测试点 TP21)的情况下进行的。

[ADS114S08 Register Settings]
ID             	0C
STATUS         	80
INPMUX         	0C
PGA            	00
DATARATE       	17
REF            	30
IDACMAG        	00
IDACMUX        	FF
VBIAS          	00
SYS            	10
RESERVED_0     	00
OFCAL0         	00
OFCAL1         	00
RESERVED_1     	00
FSCAL0         	00
FSCAL1         	40
GPIODAT        	00
GPIOCON        	00
W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Harris Miller 先生:

    我不能马上确定是什么原因导致了这个问题。 它可重复吗? 换言之、您是否可以采取某些步骤来随意发生此问题? 还是随机的?

    连续多次收集数据后将发生这种情况

    "多次"是一个恒定的量吗? 或者它是否会发生在一次数据采集、10次数据采集等之后?

    USB 电缆是插入集线器还是直接插入您的 PC/笔记本电脑?

    -Bryan