工具与软件:
您好!
我们用于在 ADS8167集成电路上启动自动序列模式的命令为0x1EU、这是我们得到的响应。 我们无法读取需要读取的 ADC 数据。 我们是否可以与状态寄存器通信、以便了解集成电路中的所有通道是否都在工作?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Emrullah:
感谢您的提问。 您将哪个寄存器设置为0x1E? 有关自动序列模式的说明、请参阅第6.4.1.3节。 设置 DEVICE_CFG 和 AUTO_SEQ_CFG 后、您是否将 SEQ_START 设置为1b? 本节还将介绍如何设置 SEQSTS 引脚以显示序列状态。 READY 引脚可用于观察转换是否在进行中。
您还可以共享原理图。 我可以努力确保所有引脚连接都正确。
此致、
Samiha
尊敬的 Samiha:
感谢您的回答。 地址1E 属于 SEQ_START 寄存器。 我们将该寄存器的值设置为1b。 在自动序列模式下、我们不按顺序读取通道、而是读取该寄存器的值、即在通道1中读取1、在通道2中读取 E。 我们不使用原理图中的 SEQSTS、ALERT 和 READY 引脚。 我们使用 ADS8167是否会遇到此问题? 我们能否使用 DEVICE_CFG 寄存器中的错误状态位来监控 ADS8167状态? 您对状态监控有其他建议吗?
此致、
Emrullah
e2e.ti.com/.../_5F01_ematik11.pdf
电路中 ads8167 IC 的连接如附件所示。