This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015L:Vin 引脚上的电压

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1015, ADS1015L, TMUX4052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1393079/ads1015l-voltage-on-vin-pin

器件型号:ADS1015L
主题中讨论的其他器件:ADS1015、、 TMUX4052

工具与软件:

尊敬的团队:

我们将 ADS1015L 的 AO 引脚连接到电池的直流电压以监控电池电压、但它 VCC 在 ADS1015引脚上提供电压、而无需将任何电源连接到 VCC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我们可以为 AIN0引脚提供的最大电压是多少  

    ADS1015LIDGSR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjeet:

    模拟输入的最大引脚电压在 ADS1015L 数据表的"绝对最大额定值"中给出。
    它是 VDD + 0.3V。

    如果在未提供 VDD 电源的情况下向 AIN0施加模拟输入电压、则 AIN0和 VDD 之间的 ESD 二极管将传导 VDD 电源并为其上电。

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joachim:

    我们能否将 TMUX4052与 ADS1015L 配合使用、MCU 的引脚在3.3V 电平下工作、但在  TMUX4052的数据表中 仅提供1.8V 支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjeet:

    如果您的 MCU 支持3.3V I2C 总线电压、则您实际上应该使用 ADS1015、而不是 ADS1015L。
    但是、只要 MCU 支持 VOL <= 0.25V、ADS1015L 也可以正常工作。

    TMUX4052与1.8V I2C 总线电压兼容、但只要 MCU 支持的 VOL <= 0.8、就可以在3.3V I2C 总线上运行。

    最后、您需要检查 I2C 总线上所有元件的 VOL、VIL 和 VIH 电平是否相互兼容。

    此致、
    Joachim Wuerker