This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11:最高时钟频率

Guru**** 2510235 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1393948/ads127l11-maximum-clock-frequency

器件型号:ADS127L11

工具与软件:

您好!

在一个应用中、我要在低速模式下实现25.6ksps 的采样率。

我的想法是将 OSR 配置为64、并略微"超频"fclk 到3.2768MHz s.t。采样率为25.6ksps。

根据建议运行条件、这仍在可接受的范围内、但我希望得到确认、它是否能够安全可靠地工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、fz、

    欢迎来到 TI E2E 社区。

    是的、ADS127L11的额定运行速率完全高达3.28MHz (在低速模式下)。  在低速模式下以3.2768MHz 时钟频率运行时、您不会遇到任何问题或可靠性问题。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清