This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3642EVM:与 ADC3642EVM 兼容的 FMC 卡

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TSWDC155EVM, ADC3642EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1393971/adc3642evm-compatible-fmc-card-with-adc3642evm

器件型号:ADC3642EVM
主题中讨论的其他器件: TSWDC155EVM

工具与软件:

尊敬的 Rob:

感谢您的建议。

我购买了用于连接 ADC3642EVM 的建议器件(TSWDC155EVM)。

我根据用户指南、使用 ADC35XX EVM GUI 进行了测试设置并配置了 ADC3642EVM。 (附加 GUI 图像和测试设置)

在 TSWDC155EVM 的用户指南中可以发现、TSWDC155EVM 没有独立的 GUI 来查看采集的数据。 还提到使用的 GUI 相同
或基准。 但不能从 ADC35XX EVM GUI 配置 TSWDC155EVM 板。

请说明、我们可以在哪里看到 ADC 数据、以及必须使用哪种 GUI/软件?

期待您尽早响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将关闭此帖子、并会向您发送一封电子邮件来为您提供帮助。

    请留意我的电子邮件。

    谢谢!

    Rob