This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8742HEVM:通过 DAC8742HEVM 上的 UART IN 引脚发送数据

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8742H, USB2ANY, TS5N412, DAC8742HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1392419/dac8742hevm-sending-data-via-uart-in-pin-on-dac8742hevm

器件型号:DAC8742HEVM
主题中讨论的其他器件:DAC8742HUSB2ANYTS5N412

工具与软件:

尊敬的 TI 技术支持:

当我尝试从 DAC8742H GUI 软件发送一些 PAFF 数据时、数据接收良好(在 GUI 软件上也在 UART OUT 引脚上)。

但是、当我尝试通过 UART IN 引脚发送串行数据时、在 GUI 软件和 UART OUT 引脚上没有获得任何结果。

您能给我一些关于这方面的建议吗?

感谢您的支持、

此致、

Ibrahim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ibrahim,


    这与您的其他帖子有何不同? 请 参阅 以下链接以供参考。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1342993/dac8742h-uart-communication-in-dac8742hevm

    在该设置中、GUI 发送 UART_IN 信号、并将其转换为 PAFF 信号、然后 GUI 在 UART_OUT 上接收。 是否发送了不同的 UART_IN 信号?

    如果您试图复制、可以先复制设置和数据。 我认为您不再需要全双工设置、但为了以防万一、请单击该设置。 然后复制数据。 发送我在最后一次发布0x91 0x00 0xAE 0x05 0x07时发送的内容、然后生成两个字节的读取。 这是上次设置它的方式。

    我想、只要 EVM 板的配置方式与上次发布中的配置方式相同、就能正常工作。


    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    感谢您的答复。

    正确、上次我尝试在 GUI 软件上发送 PAFF UART 数据时。 现在我仍然可以在 GUI 上发送和接收数据。

    但是、当我尝试通过 UART_IN 引脚(不是通过 DAC8742 GUI 软件)发送该 数据0xEA 0x91 0x00 0xAE 0x05 0x07时、我没有收到数据。

    我使用 PC 上的 USB 转串行转换器来发送数据。

    以下是 接线配置:

    绿色=> GND 到 GND  引脚 USB 串行转换器

    橙色=> UART_IN 到 TX 引脚 USB 串行转换器

    蓝色=> UART_OUT  至 RX 引脚 USB 串行转换器

    我通过 HTerm 软件(波特率57600、8N1)通过 UART_IN 引脚发送相同的 UART 数据。

    通过 HTerm 软件发送数据(不是通过点击 DAC8742 GUI 软件上的"Generate Write"按钮)、然后尝试通过 点击  DAC8742 GUI 软件上的"Generate Read"按钮来接收数据、但未收到任何信息。

    您能给我一些关于这方面的建议吗?

    感谢您的支持。

    此致、

    Ibrahim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ibrahim,

    UARTIN 仍连接到 USB2ANY 的输出、并且终端程序输出与 USB2ANY 的输出可能存在争用。 您是否尝试过使用示波器检查连接到器件的 UARTIN 信号? 我预计这些输出之间的争用会导致信号中断、并且您的 UART 信号可能无法传输到器件。

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    是的、 我认为 您是对的。  这些输出之间存在一些争用 (USB2ANY 和 USB 转串行)、并导致信号中断。  

    这是我尝试通过 GUI 发送数据时的信号。

    这是信号 USB 转串行 TX 引脚输出(未连接到 DAC8742H EVM)。

    这是我将  USB 连接到串行器 件到  DAC8742H EVM 时的信号、USB2任一仍保持连接(无信号)。

    您是否 认为我需要尝试不带 USB2ANY 的 DAC8742H EVM?

    感谢您的支持。

    此致、

    Ibrahim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ibrahim,

    通常、DAC8742HEVM 设计为与 USB2ANY 配合使用。 虽然我从未尝试过、但您可以使用替代控制器。 用于通信的 TS5N412多路复用器似乎具有输出使能引脚、可通过 JP4 (此处所示电路的左下方)选择跳线来关闭该引脚。

    这应允许打开 J6以控制器件。  

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    感谢您的支持、我可以  通过 USB 转串口发送和接收有关 DAC8742H EVM 的一些数据。

    您是否对 FOUNDATION Fieldbus (FF) H1协议帧数据格式有任何引用?

    谢谢你。

    此致、

    Ibrahim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ibrahim,

    很高兴您能够通过 EVM 实现通信。 但是、抱歉、我们没有关于 FF H1协议帧数据格式的任何参考资料。  

    Joseph Wu