This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D800RF:ADC12D800RF

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1392687/adc12d800rf-adc12d800rf

器件型号:ADC12D800RF

工具与软件:

我已经使用这款 ADC12D800RFRB 板几个月了 、我正在从事使用超高频(UHF)传感器的高功率装置的局部放电检测和测量。 UHF 传感器是运行频率范围介于0.5至3GHz 之间的宽带天线、PD 信号在 UHF 模式下的频谱内容范围在0.4至2GHz 之间。 PD 发射本质上是随机的、发射会产生几个持续大约1ns 的突发。 我无法通过此 ADC12D800RFRB 捕获此信号我曾尝试通过 任意波形发生器发送连续的脉冲流我可以看到在 Wave Vision 5软件中捕获的连续信号、但我无法看到或捕获突发信号我希望缓冲器满或我可以对板进行编程、以使其对我的应用有用、任何人都可以帮助我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishal:

    ARB 发生器发送的脉冲是否与您尝试捕获的发射脉冲相同?

    这意味着两个信号的信号电平是否大致相同?

    在两次测试之间、您是否更改过 ADC 的输入电路以进行修改?

    测试设置的方框图或图纸会有所帮助。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 ARB 发生器可以刺激 PD 信号的特性

    否我尚未更改或修改输入电路、希望我想要的缓冲器已满 知道如何访问缓冲区  

     

    以上是我们的设置块、我们目前无法像实际那样捕获 PD 信号 未检测到信号、仅捕获噪声流、I channel 似乎在超出范围时闪烁 安培的电流  

    该电路板是否有任何限制、即它不能捕获突发信号?请告知我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishal:

    是的、如果您使用 ADC EVM、如上图中的0.1uF 直流时钟电容器不会让脉冲通过、也不会使用变压器/平衡-非平衡变压器。

    您需要将直流耦合到 ADC、以便查看相应的脉冲。

    此致、

    Rob