This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7865:CS 和 CONVST 输入

Guru**** 2676675 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1394646/ads7865-cs-and-convst-inputs

器件型号:ADS7865

工具与软件:

数据表指示"芯片选择。 当为低电平时、器件的并行接口激活;当为高电平时、输入信号被忽略、输出信号为三态"

此语句是否包含 CONVST 输入? 如果在 CONVST 上有一个下降沿且 CS 为高电平、ADS7865是否会忽略 CONVST 输入?

图32似乎显示了在 CS 为高电平时开始转换的 CONVST 下降沿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!  

    感谢您问这个问题。

    芯片选择(CS)的描述正确、但涉及器件和主机通信。  CONVST 引脚用于控制 ADC 内部与模拟输入相关的进程。 CONVST 和随后的时钟上升沿(图2中进行了说明)启动了转换周期、并在 BUSY 之后定义了转换和采集时间。

    虽然在此转换周期中可以对器件进行读取或写入(有关此方面的更多信息、请参阅图1和时序要求)、但无需与器件通信。 转换可以在不对器件进行读取/写入的情况下开始、或者可以在不开始转换周期的情况下对器件进行读取或写入。

    因此、CONVST 不会落入 CS 引脚功能表中被忽略的引脚。

     

    此致、

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总之、当 CS 为高电平时、不会忽略 CONVST 引脚。 谢谢。