This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588S:"SAR +数字滤波器"行为是否类似于 Δ-Σ?

Guru**** 2457770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1393269/ads8588s-can-a-sar-digital-filter-behavior-similar-to-a-delat-sigma

器件型号:ADS8588S

工具与软件:

我正在学习 SAR 和 Δ-Σ ADC 的基本操作。 很明显、Δ-Σ 具有更好的噪声性能、这得益于其过采样和内部数字滤波器。 不知道如果我在16位 SAR 中添加一个外部数字滤波器、并且将采样频率设置为与16位 delta-sigma ADC 相同、那么 两个系统的性能对比的结果是什么? 以及两个系统之间的区别。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woney、

    SAR 转换器获取单个采样并转换采集的电压。  本质上就像一个相机-拍摄一个瞬间的快照。  Δ-Σ 转换器从调制器开始、它基本上是一个1位 ADC。  DS 转换器将(通过数字滤波器)对这些1位样本进行积分、并根据滤波器阶数和过采样率提供更高分辨率的结果。

    对于 SAR、您可以 获取多个转换结果、并且 通过对四个样本求平均值、理论上可获得额外的精度、但这与使用真正的 Δ-Σ 转换器不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的专业回答。  我能这样理解吗?

    例如、一个模拟信号 y=2.1、FSR =4、2位、采样时间为 t0=0、t1=1、t2=2、t3=3。

    SAR 转换器将对 t0、t1、t2、t3的模拟输入进行采样和转换、 2.2、2.0、1.9 (它可能与原始输入不同) 成 n 位数字数据、例如10 10 10  01。 如果在 SAR 输出之后添加一个数字滤波器、它将平均10 10 10  01并仅输出一个数字结果 来表示 从 t0到 t3的模拟输入? 该结果将 更接近原始输入2.1。

    但对于 Δ-Σ、如果 ref=2、OSR=4、Δ-Σ 调制器将按如下方式工作:

    漂移      模拟输入      参考     调制器输出      错误

    t0 = 0      Y0=2.1          2.       (2.1>2) 1.            0.1.

    T1 = 1      Y1=2.2          2.       (2.2-0.1>2) 1.        0.1.

    T2=2      y2=2.0          2.       (2.0-0.1<2) 0        -0.1

    T3 = 3      Y3 = 1.9          2.       (1.9+0.1=2) 1.         0

    然后、我们得到一个1 1 0 1位流、其平均值为1.5。 数字滤波器将计算位流的平均值、并输出一个数字结果01来表示1 (由于分辨率)。 OSR 越大、位流的平均值越准确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您或多或少就有了基本的基础知识。  如果 t0、t1、t2... 表示 DS 转换器的数据速率、OSR = 4表示发生了四次转换(至少取决于滤波器阶数)以从 DS ADC 提供 t0输出。