This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0401B-10:连接到不同参考电源的数字电位器。

Guru**** 2525310 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1395481/tpl0401b-10-digital-potentiometer-connected-to-a-different-reference-power-supply

器件型号:TPL0401B-10
主题中讨论的其他器件:BUF802

工具与软件:

大家好、我有一个 BUF802项目、需要使用具有 I2C 和单通道的数字电位器来选择偏置电流电阻器。

问题是由于 uC 和数字电位器之间存在 I2C 通信、因此它们自己的3V3电源将以 GND 为基准。

问题在于 BUF802的 R_Bias 引脚连接到负电源。



查看简化版原理图、似乎无法实现这一点、因为 IC 的一侧连接到 GND。

此外、R_Bias 必须连接到运算放大器的负电源轨。

您是否有其他适合该应用的 IC?
您对此情况有何建议?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:  

    TPL0501和 TPL0102没有将低电平端子接地。  

    此致!

    Katlynne Jones