This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC82002:从 SDIN 到 VOUTB 的串扰噪声

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC82002, OPA2328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1394863/dac82002-crosstalk-noise-from-sdin-to-voutb

器件型号:DAC82002
主题中讨论的其他器件: OPA2328

工具与软件:

大家好!

我观察到在 DAC82002的 VOUTB 波形中输出似乎为 SDIN 串扰的噪声的现象。

VOUTA 上没有特定噪声。
VOUTB 通过 OPA2328缓冲器输出。

除了串扰之外、还有其他任何可能导致这种情况的因素吗?

接线布局基于数据表和 EVM 中所述的布局示例、VOUTB 和 SDIN 接线在某些位置是并联的。
我认为如果接线不是并联的、串扰就会消失。 对于布局、我还有其他需要注意的地方吗?
如果您可以推荐布局模式会很有帮助。

CH1:VOUTB 的缓冲器输出
CH2:SDIN 信号


此致、
Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toshi-San、

    您能否提供布局原理图和图片?

    VOUTB 缓冲器输出和 SDIN 线的距离有多近?线宽是多少?

    谢谢!
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucas-San:

    感谢您的支持。

    您请求的信息包含机密信息、因此我将通过私人电子邮件发送。

    谢谢。此致、
    Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toshi-San、

    我通过电子邮件中的 TI 帐户消息联系了我。

    谢谢!
    卢卡斯