This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-JESD204-IP:支持 Vivado 2023.x

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TI-JESD204-IP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1391371/ti-jesd204-ip-support-for-vivado-2023-x

Thread 中讨论的其他器件:TI-JESD204-IP

工具与软件:

您好!

我在其他帖子中读到过、TI-JESD204-IP 计划于2024年2月发布全新版本的时间线。

此版本将支持 Vivado 2023.x

此版本是否已提供?

谢谢!

 Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    增加了对 Vivado 2023.x 的支持、可供下载。 如需申请 TI204c IP 访问权限、您可以使用以下链接。

    https://www.ti.com/drr/opn/TI204C-IP 

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    此新版本现在是否支持 Vivado 中的块设计条目、正如去年所说的那样?

    此外、它是否支持5月发布的 Vivado 2024.1?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aiden:

    是的、我们创建的参考设计在 Vivado 中使用块设计方法。 当前参考设计仍将遵循旧格式、但任何问题都可以通过电子邮件进行讨论。

    我们现在正在测试 Vivado 2024.1、但我相信如果加密没有更改、那么它也适用于此版本。  

    此致、

    David Chaparro