This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3444:如何查找适用于这些特定 IC 的内核驱动程序?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3444, DAC34SH84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1393394/adc3444-how-to-find-kernel-drivers-for-these-particular-ic

器件型号:ADC3444
主题中讨论的其他器件: DAC34SH84

工具与软件:

您好!  
我需要帮助!

找不到适用于 ADC3444、DAC34SH84和 LTC2641IMS8-12#PBF 的内核驱动程序。 可用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不会为我们的器件提供内核驱动程序。  仅提供 EVM GUI 软件。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoff:

    我们如何验证/配置这些 IC 作为内核上的 SPI 从器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praven、您好!

    SPI 信息从 ADC3444数据表的第54页开始、详细介绍了器件的初始化和编程。  下面是数据表链接。

    https://www.ti.com/lit/gpn/adc3444

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoff:

    有任何参考源吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pravin、您好!

    遗憾的是、不能、数据表用作基准。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:
    感谢您的答复!

    该 ADC 是受管理还是不受管理? 如果没有驱动程序支持、它是否可以工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pravin、您好!

    我不确定您所说的"托管"或"非托管"是什么意思。 您能详细说明一下吗?

    上电后、该器件无需任何寄存器写入即可工作。 这些功能可在上电后打开或关闭。 每次下电上电时、寄存器信息都会复位为数据表中显示的默认值。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:
    托管和非托管意味着我已询问此设备是否只能与驱动程序支持配合使用、或者是否也可以在没有驱动程序支持的情况下工作。

    根据您的声明(上电后、此器件无需任何寄存器写入即可工作)、我认为软件端不需要驱动程序支持。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pravin、您好!

    鉴于这些特性是可选的、并且此器件已没有驱动程序、则不需要驱动程序。 不过、我建议您在设计中连接 SPI 接口、以便以后可以根据需要设计 SPI 控制器驱动器。

    谢谢、Chase