This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08D1000:关于 ADC08DE/ECE FSR 引脚、H/L 电压电平和上电时时序

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC08D1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1386598/adc08d1000-regarding-fsr-ece-pin-h-l-voltage-levels-and-the-timing-at-power-on

器件型号:ADC08D1000

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在评估 ADC08D1000、遇到此问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

ADC08D1000会遇到一个问题、即上电时的设置与电路接线不同。

我想确认 FSR 14引脚(ADC08D1000)端子的规格。

进行选择

低电平:满量程差分输入650mVp-p

高电平:满量程差分输入870mVp-p

当电源打开时、它应该在870mVp-p 的满量程设置下运行、但有时会变为650mVp-p

目前、引脚14的接线与电源电路共用。

我认为此连接可能导致了问题。

您能否告诉我在正常控制模式下识别高电平和低电平的电压条件以及读取这些设置的时间?

ーーー μ A

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    有关识别 ECE 引脚上高或低控制的电压条件、请参阅第12页。

    听起来连接到该引脚的电源有噪声、没有稳定下来。 导致该引脚将满量程置于不同状态。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的答复。

    我将与客户分享您的答案。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    客户还有其他问题。

    您能提供建议吗?

    ——

    我想知道 VA 引脚的公式(0.85 x VA)何时生效。

    ADC 内部输入电路必须达到什么 V 才能开始运行并将数据锁存到引脚14 (FSR / ECE)上

    例如、当 ADC 电源(VA)超过1V 时、内部电路开始工作、100us 后、控制输入端接受电压、设置控制逻辑、等等

    ーーー μ A

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 信一:

    我不确定我是否理解您的问题。

    您是指数据表的这一部分吗?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的答复。

    让我重新表述这个问题。

    您能提供建议吗?

    ——

    (1) ADC08D1000的内部电路开始工作时的 VA 阈值电压是多少?

    数据表显示的是1.8V 到2.0V、但我认为实际操作电压更低。

    (2)引脚14 (VA/ECE)规格的公式(0.85 x FSR)何时有效?

    它取决于 VA 的值、因此 VA 需要最小值。

    (3)引脚14 (FSR / ECE)上是否有内部锁存功能?  

    ーーー μ A

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    1) 1) 1.8V 是最低值、因此这是内部电路正常运行的时间。

    2)当1.8V 稳定时、这在很大程度上取决于所使用的电源和器件。

    3) 3)此引脚上无内部锁存。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    从客户处获得的其他信息、请告知。

    (遇到电源中断测试期间 FSR / ECE 第14号插针的行为与设置不同的现象。

    在电源中断测试(电源中断)期间观察到两种行为。

    FSR / ECE (pin14)被识别为高(绿线)时、偶尔被识别为低(红线)时。

    此外、当被识别为低电平时、即使电压变为1.8V、它也不会变为高电平。

    识别高控制的电源条件:0.85 x VA = 1.53 [V]

    识别低控制的电源条件:0.15 x VA = 0.27 [V]

    * VA 是1.8 [V]的最低工作电压

    蓝线是产品通常开启时 VA 上升的波形。

    在这种情况下、FSR / ECE (引脚14)未被识别为低电平。

     e2e.ti.com/.../VA-waveform.xlsx

    您能回答下面列出的3个问题吗?

    (1)当 FSR / ECE (引脚14)被识别为低电平时、它似乎闩锁。 是否可能会发生闩锁?

    (2)如果锁存了 FSR / ECE (引脚14)、如何避免这种情况?

    (3)关于瞬时断电期间的电压波形

    电压在上升但没有降至0V、这是问题吗?

    过去、如果电源关闭时电压没有达到0V、则其他设备会出现故障。

    电压波形是否有任何其他问题?

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 信一:

    请注意、客户应遵循器件数据表中的任何/所有电源要求和建议。

    根据数据表、 14.6.1电源电压部分:

    任何引脚上的电压都不应超过电源电压或低于接地电压150mV 以上、即使是瞬态电压也是如此。 这可能会在施加电源和关断电源时产生问题。 请确保驱动任何输入引脚(模拟或数字)的电路的电源不会比 ADC08D1000电源引脚上的电压更快。

    在 Excel 数据中、VA 具有2.11V 的瞬态电压、高于额定阈值。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的答复。

    我知道波形超过了 VA 的工作电压范围、在这种情况下、打开或关闭它时可能会出现问题。

    我将与客户分享这些信息。

    另一方面、客户还有其他问题。

    您能提供建议吗?

    ——  

    我们一直在重新查看数据表、并正在研究它是否可能在扩展控制模式下运行。

    摘自数据表第5页引脚说明
    当 FSR VA/ECE 引脚(引脚14)的电压等于 VA/2时、它在扩展控制模式下运行。

    我另一天发送的 VA 功率波形是否可能在扩展控制模式下运行?

    如果它可以在扩展控制模式下运行、

    -浮动或电压等于 VA/2→确切的电压范围是多少?

    - ADC 开始运行多长时间后,它会检查引脚14的端子状态以确定模式?

    ーーー μ A

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    对以下问题的评论:

    我另一天发送的 VA 功率波形是否可能在扩展控制模式下运行? RR:这很难说明、我认为客户需要根据发送的波形对器件的电源进行实际处理。 上电波形应该是连续的、而不是图中所示的单调的。

    如果它可以在扩展控制模式下运行、

    -浮动或电压等于 VA/2→确切的电压范围是多少? rr:如果将 FSR VA/ECE 引脚连接到 VA/2、则器件应处于扩展控制模式

    - ADC 开始运行多长时间后,它会检查引脚14的端子状态以确定模式? RR:与校准周期相同。 数据表第14页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的答复。

    我将与客户分享您的答案。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    客户进行了额外的 测试、并有一个问题。

    您能提供建议吗?

    ——

    - ADC 开始运行后多久将检查引脚14的终端状态以确定模式? RR:与校准周期相同。 数据表的第14页。

    根据这些信息、我们执行了瞬时中断测试、并使用引脚126 (CalRun)的信号确认校准结束时引脚14 (ESR/ECE)的电压。

    我们使用引脚126 (CalRun)的信号确认校准结束时引脚14 (ESR/ECE)的电压。

    当电源正常供电时、ADC 在启动时执行自动校准、因此我们可以确认校准期间引脚126 (CalRun)变为高电平。

    然而、在瞬时中断测试过程中、从瞬时中断中恢复后、引脚126 (CalRun)的信号未变为高电平。

    如果 ADC 的电源已经切断并且由于瞬时中断而停止运行、则从瞬时中断中恢复后会执行自动校准、但情况并非如此。

    我们怀疑 ADC 的电源没有下降且仍在运行、但引脚14 (ESR/ECE)的设置信息丢失。

    如果发生这种情况、它是否有可能在引脚14 (ESR/ECE)的初始状态下运行? 此外、初始状态是在满量程选择模式还是扩展控制模式下运行?

    ーーー μ A

    感谢您的大力帮助与合作

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    如果 ADC 上的电源丢失或中断、则所有寄存器写入和设置等都将丢失。

    您将需要根据要使用的情况重新配置器件。

    ADC 没有非易失性存储器。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的答复。

    我将与客户分享您的建议。  

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi