This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508:询问采样率计算。

Guru**** 2826285 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60508, DAC80508, DAC70508, DAC70504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1393619/dac80508-inquire-about-sample-rate-calculation

器件型号:DAC80508
主题中讨论的其他器件: DAC70508DAC70504、DAC60508

工具与软件:

你好?

在查看 DAC 产品线时、我对采样/更新速率有一些问题、因为这有一些歧义。
DAC80508产品是一款具有50 MHz Max 的16位产品。 SPI 工作方式、在"主页/产品/数据转换器/数模转换器(DAC)"中列为0.2MSPS。

由于 DAC70508 (14位)产品被列为1MSPS、因此数据增加了2位、所以速度变为1/5、因此我想请求一种计算方法进行比较。

此外、请将"示例/更新速率"列添加到"主页/产品/数据转换器/数模转换器(DAC)/精密 DAC (≤10MSPS)"中。

S.Y.Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee:

    采样率列位于参数搜索工具的这里。 如果不存在、您可以通过列按钮调整可见内容:

    更新速率和采样速率可以有不同的解释。  更新速率通常等于最大 SPI 速度除以完成 DAC 更新所需的 SPI 时钟数。 DAC80508和 DAC70508的每个50MHz 更新都是24个时钟周期、因此 DAC/24个周期为~2MHz。

     采样率通常还包括稳定时间。 对于 DAC80508、根据 EC 表、该值为5us。 这就是0.2MSPS 更新速率的来源。 5us 的稳定时间在+/-2LSB 稳定范围内。 DAC70504具有更大的稳定范围(在电压方面)、因为它具有更大的 LSB 大小、因此其稳定时间比 DAC80508更快。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我已经 了解 DAC80508时钟= 2.08 MHz 最大值、50 MHz  (16位)为1/5us = 200kSPS、DAC70508 (14位)为1/5us * 4 = 800kSPS、 DAC60508 (12位)为1/5us * 8 = 1600kSPS = 1.6MSPS。

    但是、70508和60508的额定值均为1MSPS。 除了稳定时间之外、是否有任何其他限制?

    S.Y.Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee:

    但事实并非如此。

    [报价 userid="233691" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1393619/dac80508-inquire-about-sample-rate-calculation/5336799 #5336799"]DAC80508  (16位)为1/5us = 200kSPS、DAC70508 (14位)为1/5us * 4 = 800kSPS、 DAC60508 (12位)为1/5us * 8 = 1600kSPS = 1.6MSPS。

    稳定时间是输出缓冲器的一个规格、此规格由一个过冲和一个稳定区间组成。 经过这第一个较大的过冲后、DAC70508和 DAC60508将同时满足+/-2LSB 建立时间。 这就是为什么它们在 TI.com 上的参数搜索工具中显示相同。  

    有时、稳定时间在更新速率方面不太重要。 例如、如果用户进行非常小的代码更改来生成正弦波之类的东西、则随着用户从代码变为代码、过冲和稳定带将会小得多。  

    如果您尝试生成一个零刻度到满量程转换的方波、则稳定时间将开始限制更新速率。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细解释。

    我想我肯定已经知道,它是不可能只通过简单的计算知道它。

    S.Y.Lee