This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416:IC 寄存器读数为 FFFF

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1381619/dac81416-ic-registers-reading-as-ffff

器件型号:DAC81416

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

我们的设计中使用了 DAC81416 IC、当我们读取寄存器地址时、我们将读取 FFFF。 请务必完全满足调试需求。

谢谢。此致、

Dharani

高级工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharani:

    您是否能够在示波器或逻辑分析仪上捕获此读数?

    我想验证器件是否正在响应。

    提供设计中 DAC 电路的原理图也会很有用。

    谢谢!
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的卢卡斯:

     

     

    感谢您的快速响应。

     

    在 MISO 线中、当我们首次检查到 FFFF 读数时、现在再次检查读数是否为0000。

    始终为低电平。

     

    器件无响应。

     

    在同一个板上、我们有2个 DAC IC、其中一个可以正常工作。

     

     

    谢谢。此致、

    Dharani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Dharani:

    您试图读取哪些寄存器? 此器件中的数据寄存器为只写寄存器。 您可以尝试读取器件 ID 寄存器吗? 您是否能够写入两个 DAC 并看到输出更新?

    共享原理图将很有帮助、便于我们仔细检查您的连接。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne Jones:

    我们正在读取器件 ID 寄存器。 写入数据寄存器后、不会发生输出更新。 在同一块电路板上有2个 DAC IC、其中一个可以正常工作。 随附的原理图供您参考。

     

    谢谢。此致、

    Dharani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharani:
      
    请提供  以下详细资料:  
    1.测量 DAC81416的电源 VCC、VSS、VDD 和 VIO。 并报告此情况。 确保它符合数据表所述
    2.探测 DUT 引脚附近的所有四个 SPI 信号(用于器件 ID 寄存器)、捕获波形并报告相同的信号。  确保它与数据表中提供的时序详细信息一致

      

    谢谢!

    Sanjay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    1.所有电压均符合数据表要求。

    在 SPI 中、我们没有得到波形。  

    我们只能读取地址和0000或 FFFF、请务必执行相应操作。

    是否有方法可以找到 IC 是否是 Fack。

    谢谢。此致、

    Dharani

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dharani
     
    请发送 以下测量数据和详细信息-  

    1. VCC、VSS、VDD、VIO 的电源电压测量值
    2. 针对 SPICONFIG 寄存器的所有四个 SPI 信号捕获的示波器波形
    3.要检查此器件是否是假冒器件、请 清晰地显示 DAC81416器件的顶面(文本和标记应清晰可见)并将其附在此处。 我们可以跟踪它 是否是虚假器件。

    获得这些详细信息后、如果出现问题、我应该能够提供帮助。
      
    谢谢!
    Sanjay