This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:当 ADS1278评估板的输入端子短接至 GND 时、只有通道1的输出是正常的、并且通道2至8的输出中存在大量异常信号。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1387791/ads1278-when-the-input-terminals-of-the-ads1278-evaluation-board-are-shorted-to-gnd-only-the-output-of-channel-1-is-normal-and-there-are-a-lot-of-abnormal-signals-in-the-outputs-of-channels-2-to-8

器件型号:ADS1278

工具与软件:

您好!

问题的简要说明:

我们将 ADS1278评估板的输入端子短接至 GND、通过 SPI 与 Raspberry Pi 进行通信、并从 Raspberry Pi 测量数据。 结果表明只有通道1输出正常、并且通道2至8中有大量异常信号。

此外、其采样率不够快、仅为1.4ksps。

我不知道问题在哪里、您能给我一些建议吗?

问题描述:

###(1)之前的情况:

-输入正弦信号,通过 Raspberry Pi 读取通道1到8的波形:

(水平轴是采样点、垂直轴是振幅)

-输入与 GND 短路,由 Raspberry Pi 读取的通道1至8的波形如下:

###(2)当前情况:

-输入和接地短路,通过 Raspberry Pi 读取的通道1的波形为:

(左图的采样点为1000、右图的采样点为20000)

输入与 GND 短路。 Raspberry Pi 读取的通道2到8的波形如下:**有很多异常信号**;(左图的采样点为1000、右图的采样点为20000)

### 3)我的内存中出现问题的过程:

-当频道1~6连接到[麦克风,恒流源模块,差分放大器电路],频道7和8仍然短路时,频道7和8的输出结果是异常的,不是0 ;

此时、通道1~6可以直接连接到恒流源信号(4mA);

1~6时、通道 Δ I 可能会错误地连接到一个高压信号;具体而言、麦克风可能会在被恒流源激励后输出9V 直流信号、然后以差分方式放大(不确定放大因子)到通道1~6。

在 ADS1278评估板中、通道1至4的输入端经过以下电路(驱动器输入电路)、然后到达 ADC 芯片;

THS54551IRUNR 的工作电压范围如下、因此输入电压可能过大、导致器件损坏。 但是、为什么 μ 7~8通道输入在没有接收到高压信号的情况下也会断开?

-在 ADS1278评估板中,通道5到8的输入端经过以下电路(非驱动输入电路),然后到达 ADC 芯片;

-拆除恒流源模块和差分放大器电路模块,并将通道1至8的输入短路。 因此、只有通道1的输出正常、通道2至8出现异常、如上所述。

###(4)布线和代码:

**接线没有改变、代码没有改变**;代码始终可以正常运行并实现数据收集;

**数据收集模式**是:TDM 模式、固定位置数据输出(无论通道是否关闭、通道数据保持固定、并按通道1-8的顺序输出);

###(5)问题推测
1、接地问题,由接地不良引起;
2、电源不纯;
3.检查通道2到8的跳线帽是否导通(问题不太可能发生)

###(6)测试计划
1.检查接地
2.检查电源和其他板载电压(AVDD\IOVDD\DVDD\VREF)
3.检查线路和代码
4.使用示波器逐步检查

如果您能提供帮助、我将非常感谢!

祝您度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此 ADC 的主要支持将于本周休假、请预计下周早些时候做出回应。

    谢谢此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉这么晚才回复。  通道1至4将输入放大器与电阻器网络配合使用、并具有一定的过压保护。  这些通道可处理大约+/-10V 的电压而不会造成损坏。  不过、通道5至8通过无源 RC 滤波器直接连接到 ADC 输入端。  RC 滤波器将提供低级保护、但9V 过压可能会损坏 ADS1278。  通道5至8绝不应在输入端施加低于接地(0V)或大于5V 的电压。  通道1至4可以接受-2.5V 至5V 的输入电压、并且仍然正常运行。

    此外、ADS1278会持续转换数据、且必须在正确的时间从器件读取数据。

    您的代码应监控/DRDY 信号(通过软件轮询输入或通过中断服务)、然后在时钟沿将数据从 ADS1278输出:

    1.代码轮询或使用中断来检测/DRDY 下降沿。

    2.发送所需数量的 SCLK、在 SCLK 上升沿捕获数据。

    所有数据都捕获后、等待下一个/DRDY 下降沿。

    4.重复该过程、直到采集到所需数量的样本。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用