This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC1282:设计可编程电源

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA549, DAC1282, OPA541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1395177/dac1282-designing-programmable-power-supply

器件型号:DAC1282
主题中讨论的其他器件: OPA541、OPA549

工具与软件:

大家好!

             我需要使用 DAC1282设计一个可编程电压源、其电压至少为30V、5A 且具有可编程电流和电压范围、我想从社区获取有关此主题的输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DGR:  

    要获得30V 和5A、您需要一个高电压增益级和高输出电流级。 您可以查看集成选件、例如 OPA549或 OPA541。  

    OPA549显示了一个使用外部 DAC 设置输出电流限制的示例:

    此致!

    Katlynne Jones