This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200QML-SP:低频(0.1Hz 至100Hz) 1/f 噪声性能

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1395365/adc12dj3200qml-sp-low-frequency-0-1hz-to-100hz-1-f-noise-performance

器件型号:ADC12DJ3200QML-SP

工具与软件:

我们目前正在开发一种实验系统、致力于在我们的系统中利用您的 ADC 来实现未来的航天设计。

此系统性能会因0.1Hz 至100Hz 频率范围内的任何低频增益或偏移变化而快速降低。  通常、该噪声具有1/f 频谱。

目前3200QML 的性能无法满足我们的需求。  我们正在考虑使用正模拟电源来代替板载基准、这是规格中描述的该器件的一个选项。

您能否提供有关器件低频性能以及从内部基准切换到(低噪声)电源预期改进的任何测量或应用信息?