This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08S:ADC (24位)建议查询

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04, ADS131E08, TMS320F28377S, ADS131E08S, ADS131M08, ADS131E04, ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1392439/ads131e08s-adc-24bit-recommendation-inquiry

器件型号:ADS131E08S
主题中讨论的其他器件:TMS320F28377SADS131M08、ADS131M04 、ADS131E08、 ADS131E04ADS131A04

工具与软件:

您好、TI 专家

客户对 ADC (24位)建议进行了查询。

-应用: 燃料电池,电池组充电器/充电器

客户正在应用 TMS320F28377S 并计划将内部16位 ADC 更改为外部24位。

我查找的第一部分是 ADS131E08S_8CH_24位。

您能否推荐一些用于电压/电流控制响应的合适元件?

(最好是广泛使用且经过验证的组件。)

请检查。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    非常感谢您向 ADC 咨询提供帮助。

    对于客户希望在应用中准确测量什么、您是否有任何更多详细信息? 例如电池包电压、电池包电流、单节电池电压等?

    您是否有任何特定的 ADC 要求、例如:
    -通道数?
    -多路复用还是同步采样 ADC ?
    -每通道数据速率?
    -接口(SPI、I2C、并行)?
    -需要测量的输入电压范围?
    -如果这是汽车应用,需要 AEC-Q100认证?

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joachim

    我们将使用客户确认的信息进行回复。

    -电池组电压: ±1000 V

    -电池组电流: ±1000 A

    -电池电压: ±5 V

    -电芯电流: ±300 A

    -通道数:至少4通道或更多

    -多路复用还是同步采样 ADC ? : 同步采样

    -每通道数据速率? : 越大越好。

    -接口(SPI、I2C、并行)? : 无论它是 SPI 还是 I2C 都没有关系。 如果适用于 PID 控制、则情况更好。

    -需要测量的输入电压范围? : Vref 约5V

    -如果这是汽车应用,需要 AEC-Q100认证? : 由于它是一个电池测试仪(充电/放电),它不必是自动(AEC-Q100 )。

    请检查。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Grady 提供更多信息。

    这是电池"电池组"测试仪还是电池测试仪?
    对于电池包测试仪、我假设他们只需要测量充电/放电电流和电池包电压?
    为什么电池电流小于电池组电流? 电池不是全部串联在一起?
    有人知道 ADC 前面是什么信号链来实现电流和电压测量吗?

    对于>= 4Ch 同步采样24位 ADC、我们可以提供:
    - ADS131M04、ADS131M08 (仅支持1.2V VREF)
    - ADS131E04、ADS131E08
    - ADS131A04

    (最后一位数字表示器件内的同步采样 ADC 数量)。

    它们目前已全部用于电池测试仪应用中。

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joachim

    以下是您的问题的答案。

    这是电池"电池组"测试仪还是电池测试仪?

    对于电池包测试仪、我假设他们只需要测量充电/放电电流和电池包电压?

    → 一个电池包测试仪和一个电池电芯测试仪。

    为什么电池电流小于电池组电流? 电池不是全部串联在一起?

    →有两个单独的产品线。

    有人知道 ADC 前面是什么信号链来实现电流和电压测量吗?

    →分流器和 IF 需要传感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    非常感谢您提供更多信息。
    在信号链方面、他们可能仍然在分流器和 ADC 输入之间有一个 INA;对于电池组电压测量、他们将需要一些电阻分压器。 不确定他们计划如何测量各个电芯的电压。

    一旦您有了要分享的原理图、请告知我们、我们将很乐意加以审阅。

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joachim

    感谢您的答复。
    一旦客户选择了 TI_ADC 并且共享了电路图、我就要求进行审核。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joachim

    我还有一位客户提出的问题。
    在查看 ADS131E08的数据表时、我想知道9.3.2.2测试信号(TestP 和 TestN)中列出的校准功能的用途。
    请参阅以下相关内容。
    您能确认吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    测试信号 是在内部以所选频率生成的方波、您实际上可以在 ADS131E08EVM-PDK 用户指南的图16第4.4节中看到该信号。 当来自一个 ADS131E08 ADC 的相同测试信号用于多个 ADS131E08器件时、您可能会看到与这些器件的代码略有不同、因此您可以使用该测试信号对其进行校准。 但 请注意、测试信号仅用作示例信号、并非非常精确、因此实际上并非最适合用于校准目的。  该测试信号的主要用途是验证前端多路复用器、可编程增益放大器(PGA)和 ADC 的功能、如 EVM 用户指南中所述。

    BR、

    戴尔