This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LPEVM:TSW1400EVM D7 LED 未亮起

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5832LPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1394186/afe5832lpevm-tsw1400evm-d7-led-not-turning-on

器件型号:AFE5832LPEVM

工具与软件:

大家好、我在与 AFE5832LPEVM 板搭配使用 TSW1400EVM。 一直运行正常、直到最近、当我从 HSDC Pro 下载固件时、TSW1400上的 D7 LED (USER_LED_5)不再亮起。 我已多次尝试下电上电、断开和重新连接两块电路板之间的链路、并重新连接 TSW1400EVM 上的 DDR 存储器、但 D7 LED 仍无法亮起。 因此、我无法从 ADC 采集任何数据。 对于如何解决此问题、还有其他建议吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面对每个 LED 功能进行了说明。 看起来 DDR 存储器有问题。 我想问一个基本问题。  TSW1400EVM 的电源钳位电流是多少 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Sachin、TSW1400EVM 和 AFE5832LPEVM 的电源总共为3A。 打开电源时、消耗的电流约为1.5A、而下载 AFE 固件时、电流高达2.1-2.5A。