This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:如何选择相移值

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1396220/ads1292r-how-to-choose-phase-shift-value

器件型号:ADS1292R

工具与软件:

尊敬的专家

在相同的电路下、呼吸阻抗为1292、有些机器具有相同均值的更大交流峰峰值阻抗波形。 将相移从135 °更改为0 °会导致类似于普通机器的相移下降。 我们如何确定这个相移最合适的值呢? 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    感谢您发帖。

    一般而言、相位设置基于呼吸接收信号链的 R-C 时间常数。 ADS1292R 数据表中的应用部分提供了增益和相位设置的推荐组合。

    您能否分享您的 ADS1292R 原理图来显示 RESP_MODP/N 的完整信号路径以及 输入电极? 您使用什么作为测试信号源?

    此致、

    Ryan