Other Parts Discussed in Thread: ADS8167
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8167 工具与软件:
大家好!
我们目前正在开发一个包含 ADS8167的项目、因此无法与此器件正确通信。 当我们观察到数据总线(MOSI 和 MISO)时、我们得到相同的数据。 例如、在下一周期发送0x1A 时、我们得到该值不是显著值。 下面显示了相关的屏幕截图。
此致、
Furkan