This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:IBIS-AMI Rx 掩码

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1395319/dac38j84-ibis-ami-rx-mask

器件型号:DAC38J84

工具与软件:

您好!

我们目前正在 ADS 仿真中评估 FPGA 到 DAC38J84的 SerDes 链路性能。

我们将使用与 DAC38J84关联的 IBIS-AMI 套件。

我们希望将一个掩模与 Rx IBIS-AMI 模型关联、以便了解我们的后置 RX 均衡器眼图是否有足够的高度和宽度、但无法找到它。

能否指出我们可以在哪里找到有关此眼罩的信息?

提前感谢您提供的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    我正在检查是否存在均衡化的眼罩。 我只能根据数据表找到有关串行器/解串器输入规格的要求。 一旦我在数据库中有其他发现,我会让你保持张贴。  

    我建议使用 PRBS 模式检查实际的实验室测试、并检查 BER、以确保优化传输的出色精度。