This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1271:ADS1271是否可用于6.5万用表?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1271, ADS127L21, PGA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1396570/ads1271-can-the-ads1271-be-used-for-a-6-5-multimeter

器件型号:ADS1271
主题中讨论的其他器件: ADS127L21PGA855

工具与软件:

ADS1271是否可以用于6.5万用表? 是否能够达到准确度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zac、

    ADS1271可用于许多不同的应用、但内部数字滤波器对于 DMM 并不理想、可能需要额外的数字滤波。  ADS1271是 TI 的第一代宽带宽 Δ-Σ ADC。  我们最近发布了此器件的第三代版本 ADS127L21。

    ADS127L21具有许多内部数字滤波器选项、因此非常适合 DMM 应用。  此器件的一些主要规格:

    直流精度为以下值的交流精度:
    –动态范围(60SPS):136.9dB (典型)
    –THD:–125dB (典型值)
    –INL:FS 为0.4ppm (典型值)
    –温漂:50nV/°C (典型值)
    –增益漂移:0.5ppm/°C (典型值)
    –仅支持3.3V 运行
    功率可扩展速度范围:
    –最大速度:512kSPS、33mW (典型值)
    –高速:400kSPS、26mW (典型值)
    –中速:200KSPS、14mW (典型值)
    –低速:50kSPS、4.3mW (典型值)

    还有一份很好的应用手册展示了利用 TI 的最新 PGA 放大器之一 PGA855将输入范围扩展到+/-12V 的性能。
    https://www.ti.com/lit/an/sboa585/sboa585.pdf

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用