This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC121C021:ADC121C021CIMK/NOPB

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1395591/adc121c021-adc121c021cimk-nopb

器件型号:ADC121C021

工具与软件:

您能告诉我该器件的额定最大功率是多少吗  

ADC121C021CIMK/NOPB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyaa:

    在给定5.5V 模拟电源的情况下、额定最大电源电流为1.2mA。 电压与电流之积的最大模拟功耗为6.6mW。

    此致、
    Joel