This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:ADS1220

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1395886/ads1220-ads1220

器件型号:ADS1220

工具与软件:

您好!

我试图使通用输入设备像( 4-20输入,热电偶 K 型,J 型,RTD 2线,RTD 3线,RTD-4线)

任何人都可以为通用输入推荐电路图。使用 ADS1220 或任何其他方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankush:

    用于测量热电偶的电路可以是这样的:

    热电偶前端电路将包括一个 RC 低通抗混叠滤波器、以及用于偏置的上拉和下拉电阻器。

    您可以通过以下应用手册详细了解热电 偶测量的详细信息:热电偶测量基本指南(修订版 A)(TI.com)

    以下是2线、3线和4线 RTD 配置示例

    您可以在以下应用手册中了解有关 RTD 测量的更多信息:RTD 测量基本指南(修订版 A)(TI.com)

    您可以看到、根据您要进行的测量类型、电路实现会略有不同。  

    您可以查看 ADS1220 EVM 的原理图、该原理图针对单个板上的不同类型测量实现了不同的前端配置、并可作为您设计的起始参考框架。

    ADS1220EVM 评估板|德州仪器 TI.com

    可在用户指南《 ADS1x20EVM 用户指南》末尾找到 EVM 的原理图(TI.com)

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angel、

    谢谢 你的答复,

    我将参考该原理图 。

    如果我尝试在没有 ADS1220 IC 的情况下直接连接到 ADC 分辨率为12位或16位的 MCU 可以正常工作、我有一个问题吗?  

    或者我应该添加更多电路吗?  你是否有任何电路图这让我知道.

    此致、

    Ankush Tiwari  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankush:

    您可以使用 MCU ADC 获取电压模数读数、但不太可能进行比例式测量(有关此概念的信息、请参阅 RTD 应用手册)。 我们的 ADC 包含集成式 IDAC 和外部基准输入、有助于进行此类测量。

    有关 MCU 的相关信息、请将您的问题发布到 MCU 论坛。

    此致、

    天使