This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299噪声问题

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1396969/ads1299-ads1299-noise-problem

器件型号:ADS1299

工具与软件:


图1. 测量 40mVpp、10Hz 正弦波、使用0.5Hz~45Hz 带通 滤波

图2. 通道1_FFT (40mVpp、10Hz 正弦波)

图3。 而不发生任何连接

图4.测量2mVpp、10Hz 正弦波、使用0.5Hz~45Hz 带通 滤波

Fig5.channel 1_FFT (40mVpp、10Hz 正弦波)

图6。 而不发生任何连接

如上所示、测量使用自制 PCB 完成、当测量40mVpp 波时、仍然可以检测到、但测量2mVpp 正弦波时、由于噪声、无法检测到、我已设置 BIASREF=(AVDD+AVSS)/2、是否有任何方法可以改进?

寄存器设置
CONFIG1、0xB6;
CONFIG2、0xD0;
CONFIG3、0xEC;
0x04、0x00;
0x0D、0x0F;
0x0E、0x00;
0x0F、0x00;
0x10、0x00;
0x11、0x00;
0x12、0x00;
0x13、0x00;
0x14、0x00;
0x15、0x00;
0x16、0x00;
0x17、0x00;
CH1SET、0x00;
CH2SET、0x00;
CH3SET、0x00;
CH4SET、0x00;
CH5SET、0x00;
CH6SET、0x00;
CH7SET、0x00;
CH8SET、0x00;


图7. ADS1299奇

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更正  Fig5.channel 1_FFT ("2m"Vpp、10Hz 正弦波)