This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1146:ADS1146引脚电容

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1147, ADS1247, ADS1146, ADS1246, ADS1248, ADS1148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1396533/ads1146-ads1146-pin-capacitance

器件型号:ADS1146
主题中讨论的其他器件: ADS1246、ADS1147、 ADS1248ADS1148、ADS1247

工具与软件:

ADS1146 SPI 引脚的引脚电容是多少。  我有很多器件在 SPI 总线上,我需要知道每个连接的器件的引脚电容,以确保我没有超过最大允许总线电容 .

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James Kiely:

    该系列器件(ADS1146、ADS1147、ADS1148、ADS1246、ADS1247、 和 ADS1248)在 IBIS 模型中捕获: https://www.ti.com/lit/zip/sbam010

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是添加封装电容和引脚电容、还是只使用引脚电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James Kiely:

    是的、您应该将每个引脚电容相加、然后将封装电容相加、从而确定由 ADC 产生的总电容。 则您还需要考虑所有电路板/引线电容

    -Bryan