This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02:为方便我参考、您能否为我提供 ADS131M02驱动器?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1396296/ads131m02-for-my-reference-could-you-please-offer-me-the-ads131m02-driver

器件型号:ADS131M02

工具与软件:

请告知我如何将 DRDY 引脚用于 SPI 接口与 ADS131M02、因为我有一些相关的问题。 如果您有参考代码、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    /DRDY 引脚是一个低电平有效输出、指示新转换数据何时就绪、因此您可以使用/DRDY 信号(下降沿)作为微控制器的中断。 您可以 在中断子例程代码中向 ADC 发送 RREG 或 WREG 命令。

    ADS131M02数据表已显示代码示例、请参阅 ADS131M02数据表中9.1.6代码示例的部分。 此外、还可以从 ADS131M02产品页面下的"设计和开发"选项卡下载示例代码。

    SBAC254  ADS131M0x 示例 C 代码

    -戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我当前使用 DRDY 引脚、因为需要在该引脚为低电平时运行读取寄存器函数。 我能够通过此命令获取正确的寄存器值。 是否正确使用了 DRDY 引脚?

    如果(HAL_GPIO_ReadPin (DRDY_GPIO_Port、DRDY_Pin)== GPIO_PIN_RESET)

    ADC_DATA = READ_ADC_Data ();//读取 ADC 数据

    HAL_DELAY (100);

    HAL_GPIO_WritePin (DRDY_GPIO_Port、DRDY_Pin、GPIO_PIN_SET);

    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    用于识别问题的时序始终优于代码。 我要在 E2E 论坛上的另一个主题中为您提供有关同一 ADC 的支持、让我们重点关注您的所有问题。 该主题已关闭。

    BR、

    戴尔