This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H01:用于比例式应变仪测量的外部电压基准

Guru**** 2579475 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS125H01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1395033/ads125h01-external-voltage-reference-for-ratiometric-strain-gauge-measurement

器件型号:ADS125H01

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 使用外部电压基准通过 ADS125H01进行比例式应变仪测量。

外部电压为15V、电流为40mA。

进行了更改

https://www.ti.com/lit/an/sbaa532a/sbaa532a.pdf

+15V 是可行的、但 我不知道40mA 的电流是否可以通过 ADS125H01。

您可以告知?

如果您有任何用于比例式应变仪的外部电压基准(最好是 ADS125H01)、您能否提供。

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inoue 信一:

    我想电路将按下图所示进行设置、其中红色框表示 ADS125H01内的所有组件?

    如果是、ADC 为什么需要支持40mA? 40mA 是流经电桥的电流、对吗?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    感谢您的答复。

    好的、我认为客户希望通过桥电路使用40 mA。

    您意味着40 mA 不会流过 AINP 和 AINN、因为 ADS125H01的 AINP 和 AINN 具有高阻抗(最小1G Ω)?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inoue 信一:

    您的意思是40 mA 不会流过 AINP 和 AINN、因为 ADS125H01的 AINP 和 AINN 具有高阻抗(1Gohm min)?

    正确、由于高输入阻抗、电流不会流入 ADC 输入。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    感谢您的答复。

    [报价 userid="204916" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1395033/ads125h01-external-voltage-reference-for-ratiometric-strain-gauge-measurement/5340113 #5340113"]
    您意味着40 mA 不会流过 AINP 和 AINN、因为 ADS125H01的 AINP 和 AINN 具有高阻抗(最小1G Ω)?

    正确、由于高输入阻抗、电流不会流入 ADC 输入。

    [报价]

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    客户还有一个问题。

    您能提供建议吗?

    ——

    根据应用手册的示例设计、作为一个选项、在基准分频器后有一个缓冲器。

    目的是什么?

    我认为这是为了降低基准分频器的电流消耗。

    是这样吗?

    您能告诉我另一个用途吗?

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Inoue 信一:

    非缓冲基准输入将看起来像基准引脚的低阻抗输入、这意味着基准源将与低阻抗基准输入并联。 这将改变 R_REF 的有效阻抗、从而导致增益误差

    请注意、ADS125H01具有经缓冲的基准输入  

    -Bryan