This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7853:ADS7853的原理图审阅

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7853

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1396717/ads7853-schematic-review-for-ads7853

器件型号:ADS7853

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户希望邀请您查看随附的 ADS7853原理图布局。 您是否有任何建议、这是否对他们有利?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、  

    我有几个跟进问题:

    1. 他们是否打算在抗混叠滤波器之前使用任何放大器?
      1. 原理图看起来在一定程度上类似于 数据表上的 DAQ 10kHz 设计示例、但对于 OPA、我们是否知道客户的系统是否将是 DAQ? 或者他们正在设计什么类型的系统? 输入信号。
    2. 他们是否计划使用基准缓冲器?
      1. 他们所拥有的基准似乎是150mA 基准并且应能够提供足够的电流、但他们应确保它能够驱动输入的动态负载  
        1. 通常、我们建议使用一个能够驱动动态负载的缓冲器  

    话虽如此、除了前面提到的缓冲器/驱动器、原理图上的实际内容看起来不错、电源、基准和推荐的电容器及电阻器也就位了

    此致、  

    Yolanda