This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63204EVM:dac63204evm 无法运行 HMC-DAQ-GUI:启动 Splash Screen.vi 时调用节点时出现错误1003

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1396392/dac63204evm-dac63204evm-unable-to-run-hmc-daq-gui-error-1003-ocurred-at-invoke-node-at-startup-splash-screen-vi

器件型号:DAC63204EVM

工具与软件:

我在 3台不同的机器上尝试过相同的问题。 我还安装了 NI Runtime 2024。  

谢谢!

Sophin Soeurn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sophin:

    您能否分享您遇到的确切错误的屏幕截图?  

    正确的 LabVIEW 运行时为:  

    LabVIEW 运行时引擎应作为 GUI 安装程序的一部分进行安装。 是否可以确保在安装过程中以管理员身份运行? 您是否还能确保未启用可能阻止安装部分的防火墙?  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否还可以确保此处显示的两个 dll 文件显示在您的安装目录中?

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:  

    这是屏幕截图。 安装程序似乎未正确安装 LabVIEW 运行时引擎。 我将尝试直接下载具有正确版本的运行时。

    谢谢!  

    Sophin