This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038-Q1:有关钳位电压的查询

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7038-Q1, TLA2518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1396034/ads7038-q1-query-regarding-clamping-voltage

器件型号:ADS7038-Q1
主题中讨论的其他器件: TLA2518

工具与软件:

您好!

我对 ADS7038-Q1的钳位电压有疑问、因为数据表中未提及该电压、如果存在、请指定电压电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesica:

    ADS7038-Q1的 ESD 二极管配置与您链接的主题中的 TLA2518的配置相同、如 Rahul 所述。 二极管将在小于 GND - 0.3V 的输入电压或大于 AVDD + 0.3V 的输入电压下导通。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joel