This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:ADS7828EB/2K5 SCH 审核

Guru**** 2769125 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1394908/ads7828-ads7828eb-2k5-sch-review

器件型号:ADS7828

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们 的设计中有 ADS7828EB/2K5。

1.你能不能评论 SCH ATAH,谢谢

2. 关于印刷电路板布局的布局建议或提示?

3.通道输入串联电阻是否有任何限制? 例如、串联电阻值不能大于? 或其他方法

e2e.ti.com/.../8535.ADC-SCH.pdf

此致

Lisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lisa、您好!

    我们有一个整洁的小工具、可帮助您为器件的输入选择 R 和 C 值、如 ADS7828: 模拟工程师计算器

    使用计算器及数据表中有关采样保持电容器(25pF)、转换时间(6us)和 ADC 分辨率(12位)的详细信息、我们建议使用不超过4.4k 欧姆的500pF 电容器。  除此之外、我没有在 SDA 和 SCL 线路上看到任何上拉电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom:

    感谢您的答复、I2C 的上拉电阻(4.7K 至3.3V)位于 I2C 多路复用器侧、它不在本页面上。

    我将下载该工具来计算、我将反馈给您以进行更新。

    对于您分享的 pic、 如果我们在实际应用中使用100kHz/400kHz I2C、那么采样率是否可以更改?

    此致

    Lisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lisa、您好!

    可以-可以更改采样率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom:

    我还有一个问题、  

    8通道使用一个 ADC、采样率8K (SCL=400kHz) 是否需要除以8?

    也许我的方向是错误的、所以在这个问题上与您重复确认一下

    谢谢

    此致

    Lisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lisa、您好!

    是的- 50K 是一个通道。  两个通道为最大25k/CH、四个通道为12.5k/CH 等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom:

    抱歉、我的描述可能有误。

    我的意思是用红色标记的值(来自数据表)

    1.例如、当 SCL=400kHz 时、8kHz 是吞吐频率、当 SCL=400kHz 时、此8kHz 是计算工具中的采样率、对吧?

    2.我是否需要为每个通道使用8K/8=1KHz、并将其放入计算工具中来校准相对 Rin 和 Cin?

    3、  当 SCL=400kHz 时、我不知道如何获得这个8kHz?

    好的

    Lisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lisa、您好!

    对于 Q1和2 (是)、您可以使用8k/8进行计算。  对于 Q3、转换时间固定为6us、然后 I2C 传输(写入地址+命令字节、然后读取转换结果)的延迟会根据 SCL 速度使用剩余的时间增量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tom