This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:是否可以同时采集、转换和显示波形?

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298ECGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1393058/ads1298ecgfe-pdk-is-it-possible-to-simultaneously-acquire-convert-and-display-waveforms

器件型号:ADS1298ECGFE-PDK

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 使用 ADS1298ECGFE-PDK、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

关于 ADS1298ECGFE-PDK、

是否可以同时采集、转换和显示波形?

根据 ADS1298ECG-FE/ADS1198ECG-FE 的使用指南、这似乎是可行的。

这种理解是否正确?

您能提供建议吗?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Inoue-San、您好!

    感谢您发帖。 ADS1298ECGFE-PDK 不支持实时流式传输。 您可以请求有限数量的样本以配置的数据速率进行采集。 采集完成后、数据将通过 USB 传输到 PC、并显示在 GUI 的"Analysis"部分。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。

    我又收到一个问题。  

     ADS1298ECGFE-PDK 是否 可以同时从多个通道对数据进行采样并显示在 GUI 中?

    我认为这是可能的、并在万一发生时确认。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Inoue-San、您好!

    是的、所有8个通道始终同时采集并可供显示。 您可以选择要在各种分析窗口中绘制多少个通道。 例如、请参阅图17了解示波器工具:

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。

    我将与客户分享这些信息。

    当他们有另一个问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    客户还有其他问题。

    您能在下面提供建议吗?

    ——问题

    (1)  ADS1298ECGFE-PDK 的 GUI 源代码是否可用?
    (2)修改 GUI 是否可以实时显示?
    (3)是否需要准备另一块 CPU 板才能实时显示?
    (4)波形测量期间的 GUI 数据是否保存到 PC?
    (5)保存时 GUI 数据格式是什么、将包含多少个样本?

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi-san、

    1. GUI 源代码可以在安装目录中找到
    2.  不支持修改 GUI 或固件源代码
    3. 不支持对 MMB0主板进行修改
    4. 请阅读用户指南的第3.6节
    5. GUI 将导出上一次数据采集中的样本数。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。

    我将与客户分享您的答案。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi