This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:ADS7953

Guru**** 2785675 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1395955/ads7953-ads7953

器件型号:ADS7953

工具与软件:

大家好、我对 ADS7953 SPI 服务器有一些问题。

 我已将 ADS7953设置为 Auto1模式、如果 CS 下降沿与 SCLK 下降沿对齐、或者在 CS 下降沿发生时 SCLK 为高电平、那么这是否符合时序要求?

能否正常读取和写入 ADC 芯片? 如果没有、我想知道是所有芯片都有故障、还是只有单个芯片有故障?

此故障的根本原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo:

    在 CS 下降沿之前、SCLK 应处于低电平。 CS 下降沿之后、SCLK 和 CS 下降沿一致或 SCLK 为高电平不符合该器件的预期时序要求。  

    否则、器件可能会运行、但在这种情况下该器件不符合运行条件。 我还不准备对每一个芯片还是某些单个芯片都这样做、从我们的角度来看、这在任何情况下都不会构成器件故障。

    此致、
    Joel