This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684:输入范围

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1396263/ads8684-input-range

器件型号:ADS8684

工具与软件:

嗨、团队:

如果选择0至1.25*V 的输入范围 Vref、是否可以测量输入<0v (如-0.1V)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!

    当使用0-1.25 * Vref 输入范围时,模拟输入的下限为0V。 如果您需要进行低于接地的测量、则必须使用双极输入范围。