This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102QML-SP:5962R0722701VZA (ADC128S102QML)-绝对最大值说明和 ESD 二极管/反向电流运行

Guru**** 2663045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1397125/adc128s102qml-sp-5962r0722701vza-adc128s102qml--absolute-max-clarification-and-esd-diode-reverse-current-operation

器件型号:ADC128S102QML-SP

工具与软件:

1)

6.1下的注释3是否意味着 VIN 可以超过 VA + 0.300的绝对最大电压、或者低于-0.300V、前提是引脚电-10mA 流限制在+VIN 以内、总电流限制在+/-20mA 以内?

或者注释3、在6.1以下是否意味着如果输入引脚电压超过工作电压(0V 至 VA)、则输入引脚上的电流必须小于+/Vin、但-10mA 仍必须始终在-0.3V 至 VA+0.3V 的绝对最大电压范围内才能防止损坏?

 

2)

如随附的原理图片段所示、当5962R0722701VZA 未通电时、Vin 引脚上可能存在-0.3V 至2.5V 的电压。   这些电压将导致电流流过 ESD 二极管、从 VA 引脚拉取电流。   减轻对上游电路的不利影响的方法是使用具有反向电流保护功能的负载开关隔离 VA 引脚、如所附的所示。  一旦负载开关打开且 ADC 最终通电、VA 引脚上产生的电压是否有可能导致异常行为或阻止 ADC 上电并正确运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    1、电压并不是真正的主要问题,但产生的电流会损坏器件的内部结构。 仍然不建议超过电压最大额定值、但限制电流是真正的问题。  

    2.对于您的这一部分问题、我将引导您查看下面该器件的常见问题解答、该常见问题解答涵盖了在器件未加电时可能存在输入的情况。 如果您还有其他问题、敬请告知。

    e2e.ti.com/.../faq-adc128s102-sep-can-i-apply-input-signals-before-the-analogue-supply-va

    此致、
    Joel