This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2518:仅为转换器的 DVDD (接口侧)上电

Guru**** 2949450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1397559/tla2518-powering-up-only-dvdd-the-interface-side-of-the-converter

器件型号:TLA2518

工具与软件:

您好!

第一篇文章,所以请简单地去我!

问题是、器件是否只能在 AVDD 关闭时为 DVDD 加电。 其背后的原理是、DVDD 也由 CPU 使用、该 CPU 需要进行编程、而 电路板的其余部分最好关闭。 AVDD 是一个独立的供应,以保持它的清洁。  与两个电源相比、仅为 DVDD 供电要容易得多。

我知道 数据表 允许根据第7.4.1条独立电源和 AVDD 下电上电复位、这意味着在 AVDD 回收时 DVDD 可以保持开启状态(因为未提及下电上电上电)。 但是、对于短暂的复位和较长的编程时间、它可能略有不同。

我知道它可以凭经验进行测试/检查、但更喜欢避免一次性运行时的情况、但会导致数量较多的问题。

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michal、

    欢迎来到我们的 E2E 论坛!  

    如果在 AVDD 缺失时应用 DVDD、则完全可以。 其他一些器件有电源时序要求、但该器件没有。 AVDD 和 DVDD 可独立运行。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel、您好!

    感谢您发送编修。

    此致!