This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3910D125:统计引擎问题

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1395594/adc3910d125-statistics-engine-problem

器件型号:ADC3910D125

工具与软件:

FA 或该设备用户  

您好!  

我试图读取空间引擎数据,似乎非常有用。

但我不知道该怎么说。

我首先设置统计信息(1A4h STATS_ENABLE)启用、尝试读取功率或最小值、最大值。

但无论模拟信号输入如何、均会输出相同的无意义数据。

我有什么需要管理的东西吗?

我 也更改了窗口大小和阈值设置的某个值、但没有区别。

如果您有相关的示例 SPI 设置、请告知我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果尚未启用统计引擎块时钟、则需要启用该时钟。 这是通过将值0xC0写入寄存器0x4BE 来完成的。 请参阅数据表中的以下内容:

     

    此致!

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您的问题可能就是以下  READ_MODIFY_WRITE (0x4B4、 0  、8、0x1) #GBL_CLK_CFG_1

    0x484实际上是  GBL_CLK_CFG_1的地址值

    谢谢!